This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985禁用问题、禁用时输出电压为2.0。

Guru**** 2383590 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985-N, LP2985, LP2985A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187349/lp2985-lp2985-disable-issue-vout-is-2-0-when-disabled

器件型号:LP2985

LP2985-5.0使能问题:VIN=5.5Vdc。 Vout=5.0  

当未连接任何输出电压时、当 ENABLE 为低电平时、我看到输出电压为0。  

但 Vout 连接到某些芯片,当使能端为低电平时,Vout 为2.0VDC。 非常奇怪。  

当使能端为低电平时、输出电压为高阻抗状态。 想知道发生什么事了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您是否能够分享此原理图?  

    使能是与 Vin 连接还是单独连接? 什么是控制启用?

    该 LDO 的负载是多少?

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使能由微芯片3.3V 直流或0V 控制。   负载为 G9214-512。   https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/g9211-256s_etc_kmir1011e.pdf

    VDD 由 LDO 供电。 其他 I/O 由微芯片提供。  

    我认为 Vout 是浮动的、或者连接到 LDO 内部的 Vref。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    Vout 有一个内部下拉电阻器、只要 LDO 被禁用、该下拉电阻器就应该激活。 此外、内部 Vref 为1.2V、因此这可能不是问题、因为您的输出在禁用时为2V。

    从 G9214-512的数据表中、我不知道这会导致输出保持在2V 的原因。  

     此 LDO 的使能引脚上是否有下拉电阻器?

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、使能端没有下拉电阻器。 如果您有输出下拉电阻器。 我很惊讶、我仍然得到2V 电压。  它应该会导致2V 过流被拉至接地。  

    我在 pdf 中看不到您的图表。 您能给我一个链接吗? 我在查看此数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2985-n.pdf?ts=1674003193388

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我建议在使能端使用下拉电阻进行测试、以查看它是否有用。

    如果您使用的是 LP2985-N、则它没有输出下拉电阻、我展示的是较新版本的 LP2985 (非 N): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2985.pdf

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP2985和 LP2985A 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    LP2985A 具有比 LP2985更佳的输出精度。 否则、规格应相同。

    此致、

    安德烈斯