This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640EVM:将电路板修改为输出+5/-5V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640EVM, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184845/lmr33640evm-modifying-board-to-output-5--5v

器件型号:LMR33640EVM
主题中讨论的其他器件: LMR33640

大家好、

A 有2 个 LMR33640EVM 电路板、希望将其中一个电路板修改为具有-5V 输出的 IBB、而另一个电路板具有+12V 输出的+5V 输出。

由于评估板在输入电压和输出电压之间有一个公共接地、因此客户必须将这些接地分开。 我想 移除3个电容器:Cblk、Cin 和 Cf、并将它们连接到与 此线程类似的接地端。 这是否起作用? 您能建议其他方法吗?

此外、您能否告诉我如何计算 IBB 转换器的功耗?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    保留 C2 (Cin)和 C3 (CHF)。

    将 C1 (cblk)从 VIN 重新连接到系统接地;检查额定电压。

    有关 IBB 的更多信息、请参阅随附的应用手册。

    IBB 的效率估算并不容易;它将比等效降压更糟糕。

    根据 LMR33640以及2A 负载下的条件、我猜效率大约为70%。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../3122.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的支持。 客户现在能够使用 EVM 生成+5V 和-5V 输出。

    现在、我正在帮助客户计算电感器。 在 EVM 上、µH 的电感值为 L=6.8 μ H、根据以下数据表公式计算得出:

    至于 IBB 修改后的 EVM、 我们使用 您提供的应用手册中的公式获得了 L= 32.8µH 的值:

     µH、即使未更换电感器且使用了原 L=6.8 μ H 焊接在电路板上、IBB 修改后的 EVM 也能提供正确的输出(-5V)。 为什么这仍然有效? 为什么用于计算电感器的 IBB 公式不像降压那样考虑输出电流?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    6.8uH 的值是可以的;虽然10uH 的值也是可以使用的。

    IBB 的公式中也隐藏了额定负载电流。  它 ΔIL Δ t 项。

    ΔIL = K*Iout-rating。  在本例中、我在 IBB 应用手册中的 L 方程中使用以下值:

    Vin =12V、Vout =5V、Fs =400kHz、n=0.7、K=0.3 Iout 额定值4A。  这大约为10uH。   

    电感器设置纹波电流、我们通常将其设置为的最大额定值的30%(K=0.3)  

    器件。  但这并不是很关键。

    您可以使用6.8uH 或10uH 的 EVM 进行测试、并确保能够获得所需的负载电流

    它看起来稳定。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我有一个后续问题、如何为此计算或选择合适的钳位二极管? 文档未指定如何操作。

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    任何良好的小信号肖特基二极管都是可以的。

    Vout 的额定电压、可能是1A 或2A 左右。

    谢谢