This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:LM5008A -启动不平稳

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670179/lm5008a-lm5008a---non-smooth-startup

器件型号:LM5008A

尊敬的 E2E:

我们遇到启动不平稳的问题。 我们发现这是由于 Vin 启动太慢、因为 RT/SD 引脚通过电阻连接到 Vin。

因此、我们尝试加快输入电压、然后输出电压更平稳地启动。

但是、在 Vin 准备就绪之前、客户电路板中没有额外的电路可将 SD 引脚保持在低电平。 我们是否可以在 RT/SD 引脚接地端添加电容来延迟 EN 时间、从而使 Vin 稍微升高一点以减少这种现象?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会直接在该引脚上使用 C。  它用于计时控制、可能会导致

    内部电路的一些可靠性。  我会尝试将 FET 从该引脚接地并放置

    栅极上的 RC 延迟分量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    正如我提到过的、客户不会有额外的组件来获得延迟控制 EN 引脚。
    除此之外、还有什么其他方法可以解决启动不平稳的问题?

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    除了向控制 FET 添加延迟电路、然后再向控制 EN 引脚添加延迟电路、还有其他方法吗?
    客户没有额外的电路来控制它、但他们不希望看到非平滑启动波形。

    BR、
    Jason