请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5008A 尊敬的 E2E:
我们遇到启动不平稳的问题。 我们发现这是由于 Vin 启动太慢、因为 RT/SD 引脚通过电阻连接到 Vin。
因此、我们尝试加快输入电压、然后输出电压更平稳地启动。
但是、在 Vin 准备就绪之前、客户电路板中没有额外的电路可将 SD 引脚保持在低电平。 我们是否可以在 RT/SD 引脚接地端添加电容来延迟 EN 时间、从而使 Vin 稍微升高一点以减少这种现象?