降级:
我们在电路板中使用 TPS3851G25EDRBR、该硼在正常温度下工作良好。
℃、我们使一些电路板在50℃~70 ̊ C 的温度下工作、我们发现了相关问题。
有时 TPS3851G25EDRBR 的 RESET 引脚或 WDO 引脚将长时间处于低电平、然后我们测试了观察功率和 MR 电压、它们都处于高电平。
为什么会发生这种情况?
请 非常感谢您的帮助、为您提供一些建议!
请 请帮助检查下图中的原理图:
非常感谢!
此致
祝你好运
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级:
我们在电路板中使用 TPS3851G25EDRBR、该硼在正常温度下工作良好。
℃、我们使一些电路板在50℃~70 ̊ C 的温度下工作、我们发现了相关问题。
有时 TPS3851G25EDRBR 的 RESET 引脚或 WDO 引脚将长时间处于低电平、然后我们测试了观察功率和 MR 电压、它们都处于高电平。
为什么会发生这种情况?
请 非常感谢您的帮助、为您提供一些建议!
请 请帮助检查下图中的原理图:
非常感谢!
此致
祝你好运
您好、Michael:
我们再次查看我们的动态信息、并回答您的问题:
1、/RESET 和/WDO 的上拉电阻应在1k 欧姆和100k 欧姆之间。 在原理图中、它显示为100。
幸运:我们的设计是100千欧、您可以看到 R248;
2、如果不使用看门狗、Set1应该为 GND。 是否正在使用看门狗?
是的、使用看门狗。
幸运:由于 R532为0o、SET1连接 GND。
/MR 引脚应该被拉高、但您似乎已将/MR 连接到3个不同的输入?
幸运:我们设计/MR 在其他表中被拉高。
此器件的预期用途是什么? 是电压监控器还是看门狗监控器?
幸运:该器件用于电压监视器和看门狗监视器。
您能提供一些其他建议吗?
非常感谢!
此致
祝你好运