This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Peter:
器件不自动检测的最常见原因是在 bqStudio 启动时它已进入睡眠状态。 在开发中、这可能是由于电池电压过低或监测计配置错误造成的。 由于您有一个完整的电池、请参阅制造商有关如何唤醒电池并使其保持唤醒状态的说明。
要检查的其他事项:
确保 bqStudio 识别 EV2400。 对于 EV2400和版本、仪表板顶部的 USB 电缆端应显示为深色。 您需要0.18版、如果您的采集是最近的、应该是该版本。 如果您的 EV2400版本较旧、可通过网络获取更新。
确保 SMBus 电缆连接到 EV2400的 SMBus 端口、并且未对齐或针脚损坏。
确保电缆的电池配合端已正确连接。
再次查看制造商有关电池操作的信息。 由于电池制造商会对电池进行"密封"、因此并非所有数据都可用、但所有标准参数都应该可用。 您可以在技术参考手册中看到一个列表。 由于制造商在自动检测之前使用的 bq78350版本可能不清楚、因此您可能需要在知道要引用的手册之前建立通信、但基本参数应该相同。
您可能需要查看总线信号以确保部件正在通信。 应用报告 《SMBus Made Simple》 可能会有所帮助。
另外请注意、如果电池设计使用应用报告中 的技术并使用 bq78350 图10、则该器件可能无法通信。 请咨询制造商。
David、感谢您执行此过程。
您好、WM 5295
感谢您提供详细的解释。
作为一项预防措施、我再次确认了、但我可以检查电池的开路电压、并且与微型计算机的 STD SBS 通信将成功。
因此,我认为它不是处于睡眠或船舶状态。
下一个是 EV2400版本、但这似乎有问题。
为了检查 EV 2400版本、我在 PC、EV 2400和电池连接的情况下启动了 bqStudio。
Start => Gauge => Next => IE9B_0_05 - bq78350/bqz => Finish => OK
您不能像检查粘贴的图像那样检查版本。
首次将 EV 2400连接到此机器时、操作系统的标准功能会自动搜索并安装设备驱动程序网络。 关于驱动程序安装、我没有做任何事情。
0.18版是否指的是设备驱动程序的版本?
还是 EV 2400固件版本?
即使您指向上述任何一项、您能告诉我可以下载的 URL 吗?
我想先解决这个软件问题、然后再检查所示的其他文档。
请原谅我。
您好、WM5295、
是的。 EV2400的三个 LED 亮起。
USB 电缆连接到特定的一个端口。
如果还有其他要检查的内容、请告诉我如何操作。
当我检查 USB 电缆时、我再次启动 bqStudio 以防万一。
由于它不同于前一个、因此下文将对其进行介绍。
Start => Gauge => Next => IE9B_0_05 - bq78350/bqz => Finish => OK
与粘贴的图像一样、显示了版本0.18 EV2400。
但是、几秒钟后、左侧的所有图标(包括 EV 2400)都返回到无效状态。
之后、我结束了 bqStudio 并再次尝试它、并且能够看到相同的状态。