This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335ADRCT

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669426/tps54335a-tps54335adrct

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件:TPS54308

大家好、

 我们在当前设计中遇到问题、请立即使用 TPS54335ADRCT 寻求您的帮助。

 详细信息:

 

稳压器的配置为 Vin = 5V、Vout = 4.5V ILOAD = 2A。

 

开关稳压器 TPS54335ADRCT 由一个由 A 电源(5V @3A)供电的5V 开关稳压器供电

 

由于负载和 IR 压降、馈入 TPS54335ADRCT 的电压 约为4.8V。

TPS54335ADRCT 的输出 在28Hz 左右波动、电压波形为0.8至4.5V (方波)

 输出跟踪输入。

 TI webench 计算器不能为 Vout=4.5V 的5V @ 2A 输出电压提供解决方案

 我们需要一些帮助来查看这款针对高负载和温度应力的 SW 稳压器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请上传您的原理图和布局。

    我认为主要原因是 V (BOOT-PH)小于2.1V。 如果 V (BOOT-PH)≥3V、则最短关断时间可以为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我可以向您发送我的 Tina 原理图,请提供电子邮件 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否详细介绍一下您所指的关断时间、当提及 V (BOOT-PH)≥3V 时、最小关断时间可能为0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vental、我无法理解这种情况的后果。 您能详细介绍一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BOOT 和 PH 引脚之间的电压降至 BOOT-PH UVLO 阈值(典型值为2.1V)以下时、高侧 MOSFET 关断、低侧 MOSFET 导通(这段时间称为关断时间)、从而使 BOOT 电容器充电、Vout 将下降。  

    在您的应用中、Vout 接近 Vin、占空比很大、这也意味着关断时间非常短。 因此,引导电容器充电时间(关断时间)太短,无法在   Duty*fsw 期间提供足够的能量来打开高侧 MOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vental,所以在 Duty*fsw 期间不能打开高侧 MOS 有什么后果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 H 侧 MOS 不能导通、Vout 会下降、启动电容充电到2.1V 以上后、H 侧 MOS 导通、Vout 会再次增大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,我现在无法更改配置,因为我的输入源在当前应用中不能提供超过5V 的电压,所以是否有解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、我可以告诉我一个具有低 FET RDS 的引脚等效器件、以便支持 Vin=5V、Vout=4.5V、ILOAD=2A 的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    试用 TPS54308

    或使用 WEBENCH 查找您的需求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,此引脚对引脚兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、tps54308更易于与6引脚搭配使用