Other Parts Discussed in Thread: TPS54308
主题中讨论的其他器件:TPS54308
大家好、
我们在当前设计中遇到问题、请立即使用 TPS54335ADRCT 寻求您的帮助。
详细信息:
稳压器的配置为 Vin = 5V、Vout = 4.5V ILOAD = 2A。
开关稳压器 TPS54335ADRCT 由一个由 A 电源(5V @3A)供电的5V 开关稳压器供电
由于负载和 IR 压降、馈入 TPS54335ADRCT 的电压 约为4.8V。
TPS54335ADRCT 的输出 在28Hz 左右波动、电压波形为0.8至4.5V (方波)
输出跟踪输入。
TI webench 计算器不能为 Vout=4.5V 的5V @ 2A 输出电压提供解决方案
我们需要一些帮助来查看这款针对高负载和温度应力的 SW 稳压器。