This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:高负载设计

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669662/tps40170-high-load-design

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5145

我的客户希望使用48V 输入实现12V 输出。 我们需要150W、200W、300W 设计。

我们找到的 IC 是 TPS40170。 在使用 IC 设计 WEBENCH 时、我们已确认输出设计为高达14A。

这对应于168W。 据说、在较高的负载下会超过 FET 容量。

如果并联 FET、是否可以使用 IC 设计200W、300W?

如果没有、您是否有可单独推荐的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我将您的问题提交给我们的控制器应用工程师

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于此类更高功率设计、请考虑使用 LM5145以获得额外的输入电压裕度。  LM5145产品文件夹中提供了一个方便的基于 Excel 的设计工具、可用于协助进行设计计算。 LM5145 EVM 的额定电压为5V/20A、但可以根据需要调整为12V 输出。

    此致、

    Tim