Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 主题中讨论的其他器件: LM5145
我的客户希望使用48V 输入实现12V 输出。 我们需要150W、200W、300W 设计。
我们找到的 IC 是 TPS40170。 在使用 IC 设计 WEBENCH 时、我们已确认输出设计为高达14A。
这对应于168W。 据说、在较高的负载下会超过 FET 容量。
如果并联 FET、是否可以使用 IC 设计200W、300W?
如果没有、您是否有可单独推荐的 IC?