This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:tps2113a 输入1将为输入2供电、这是正确的现象吗?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670161/tps2113a-tps2113a-input-1-will-give-power-to-input-2-is-it-right-phenomenon

器件型号:TPS2113A

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS2113A、当移除 VBAT_DC_5V 时、5V_Cap 将电流灌入 IN1、我们要检查这种现象是否正确。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能在此处提供更多信息吗? 当电源断开时、IN1上的电压是否未下降的问题? 在电流从 IN2流向 IN1之前、器件是否切换到 IN2? 该器件具有从 OUT 到 IN 的反向电流阻断功能、因此我们希望该器件能够阻断该电流。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、移除 IN1,时电压不会下降。 我们之前已切换到 IN2。 IN2看起来像进入 IN1。