Other Parts Discussed in Thread: UCC2805-Q1
客户使用 UCC2805-Q1和变压器构成反激式隔离电源。
请回答以下与 UCC2805-Q1相关的问题。
问题1.
如果 FB 引脚的电压输入短接至0V、输出电压是否会继续上升?
*
我的认可如下。
UCC2805-Q1数据表中的"最大占空比"被描述为"MAX:50%"。
我认为、即使 FB 引脚短路、电压也只会上升到输入电压的一半。
是这样吗?
问题2.
当 FB 引脚短接至0V 时、客户正在考虑通过将 COMP 引脚设置为 Lo 来停止输出电压。
但是、COMP 引脚也是误差放大器输出。 当我在 COMP 引脚上输入 Lo 时、我认为内部短路。
这种认可是否正确?
问题3.
如果输出电压上升、可能会对后续器件产生不利影响。
因此、客户希望停止输出电压。
请告诉我停止 UCC2805-Q1输出电压的方法。
Harukawa