This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805-Q1:关于停止 UCC 2805-Q1输出电压的方法

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670032/ucc2805-q1-about-the-method-for-stopping-the-output-voltage-of-ucc-2805-q1

器件型号:UCC2805-Q1

客户使用 UCC2805-Q1和变压器构成反激式隔离电源。
请回答以下与 UCC2805-Q1相关的问题。

问题1.
如果 FB 引脚的电压输入短接至0V、输出电压是否会继续上升?

*
我的认可如下。
UCC2805-Q1数据表中的"最大占空比"被描述为"MAX:50%"。
我认为、即使 FB 引脚短路、电压也只会上升到输入电压的一半。
是这样吗?

问题2.
当 FB 引脚短接至0V 时、客户正在考虑通过将 COMP 引脚设置为 Lo 来停止输出电压。
但是、COMP 引脚也是误差放大器输出。 当我在 COMP 引脚上输入 Lo 时、我认为内部短路。
这种认可是否正确?

问题3.
如果输出电压上升、可能会对后续器件产生不利影响。
因此、客户希望停止输出电压。
请告诉我停止 UCC2805-Q1输出电压的方法。

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa

    感谢您关注此 TI 器件。 您的问题答案如下:

    Q1:反激式转换器具有固定占空比的输出电压将取决于负载。 在轻负载条件下、当转换器在断续导通模式下运行时、输出电压不是仅占空比的线性函数、可能会变得很高。

    Q2:将 COMP 引脚拉至0V 以将占空比设置为零、同时将输出电压拉至零、不应导致任何问题。 请参阅以下摘自数据表的摘录。

    "与其他器件不同、UCCx80x 系列中的误差放大器是真正的低输出阻抗2MHz 运算放大器。 因此、COMP 端子可以拉电流和灌电流。 但是、误差放大器在内部受限、因此可以通过从外部强制 COMP 接地来命令零占空比。"

    Q3:Q2的答案提供了一种停止输出电压的良好方法。

    谢谢

    Joe Leisten