Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ24618, BQ24735, BQ24725A, BQ24770, BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ24735、 BQ24725A、 BQ24770、 BQ76930
您好!
我正在使用 bq76930、 bq78350、 bq76200构建 BMS 、其中提供了用于电池组正极和负极以及仅适用于 SMBus 的接头(平衡线和电池引线在内部连接到 IC。 它是6s Lipo Config、电池组电压最大为25.2V 起初我以为 bq78350会处理充电、但我看到它只是通过 SMBus 向特定充电发送建议。 我的问题是:
我可以在外部或内部、OTS 或设计(例如使用 bq24618)执行哪些建议的充电选项来为电池组充电?
如何将其与上面显示的 IC 连接?
谢谢、
日文