This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:针对6S 电池的充电器建议

Guru**** 2562210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ24618, BQ24735, BQ24725A, BQ24770, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669115/bq24618-charger-recommendations-for-6s-battery

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ24735BQ24725ABQ24770BQ76930

您好!

我正在使用 bq76930、 bq78350、 bq76200构建 BMS 、其中提供了用于电池组正极和负极以及仅适用于 SMBus 的接头(平衡线和电池引线在内部连接到 IC。 它是6s Lipo Config、电池组电压最大为25.2V 起初我以为 bq78350会处理充电、但我看到它只是通过 SMBus 向特定充电发送建议。 我的问题是:

我可以在外部或内部、OTS 或设计(例如使用 bq24618)执行哪些建议的充电选项来为电池组充电?
如何将其与上面显示的 IC 连接?

谢谢、

日文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24618是一款独立充电器、此充电器没有 SMBus 通信接口。

    您可能需要查看适用于 SMBus 充电器的 bq24725A、bq24735或 bq24770。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Jing。 我看到所有这些电阻器最多可达4个电芯。 6节电池是否有任何选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我错过了您的职位。 遗憾的是、我们的配置文件中没有6节 SMBus 充电器。
    对于 bq24618、您可以使用电阻器来设置充电电流和电池稳压电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、SMBus 不是一项要求。 我只想说明连接器附带的内容。 我可以使用独立工具。 那么、假设我们使用 bq24618、我需要或仍然可用的建议电路的量、可以看到:
    1) 1)电池组已包含保护 FET。
    2) 2)适配器不会用于为系统供电。
    3) 3) bq76930负责电池组内部的平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、电池组的内部保护 FET 不应影响充电器电路

    关于2、如果充电器仅用于为电池充电、则不会连接任何系统、则可以移除 BATFET (数据表第27页上的 Q3)

    关于3、bq24618没有电池平衡功能、所以这对充电电路没有任何影响。

    您将如何监测电池组温度? 如果您使用监测计进行此操作、则可以在 TS 引脚处连接具有固定电压(在工作范围内)的电阻分压器。

    如果您依靠监测计来执行充电终止、则需要通过将 TTC 引脚拉至低电平来禁用充电器上的终止功能、以避免冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 是的、监测计将监测温度。 感谢您提出的其他建议。

    日文