This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A89:使能引脚的电压定序

Guru**** 2846450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668752/tps7a89-voltage-sequencing-of-the-enable-pin

器件型号:TPS7A89

大家好、团队、

客户使用此设备时遇到问题。 请参阅以下评论/问题:

  • 在 IN 引脚上出现电压之前、是否可以向使能引脚施加电压、例如+3.3V?
  • 我们在 ENABLE_2 (引脚6)上具有低阻抗/短路。 器件已从 PCBA 中移除、短路消失。 这是在首次向 PCBA 通电之前完成的。 另一个使能引脚(@引脚20)没有出现这种短路。
  • 短路是否在内部?
  • 短路可能是由器件下方的焊接桥/短路引起的? 如果是、建议对焊盘尺寸或阻焊层进行什么调整、以最大程度地降低再次发生这种情况的风险?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    Vin 和 Ven 之间没有特定的定序要求。  输出将取决于给定时间的确切 Vin 电压、如下表所示。  启用主动放电后、输出将连接到 GND。  当 Vin 超过 UVLO 时、输出将跟随 Vin、直到 LDO 退出压降。

    为了确定短路的来源、首先需要确定应用中存在的3.3V 电源轨、然后再存在输入电源轨。  可能是由于磁通或其他因素导致 EN 在 Vin 之前达到3.3V、从而产生了意外的泄漏路径。  您是否在多个器件/电路板上看到过这种情况、或者这是一次性问题?

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    当您有机会时、请查看我发送的 PCB 屏幕截图、并告诉我您的反馈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    您共享的布局屏幕截图确认 EN 引脚和3.3V 输入电压之间没有故意短路。 由于 EN 和 IN 在 LDO 引脚上靠近 eachother、因此我再次建议电路板组装后不要正确清理多余的焊料或磁通等意外泄漏路径。 在对 LDO 进行去焊后移除短路、也支持存在意外泄漏路径。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生