This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5724-Q1 LED 驱动器样片

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669424/tlc6c5724-q1-led-driver-samples

主题中讨论的其他器件:TLC6C5724-Q1

您好!

是否可以 使用采用 SPI 协议的 TLC6C5724-Q1 LED 驱动器使 LED 闪烁?

如果可能/不是通过使用 SPI 协议、建议让 LED 闪烁。

我们尝试使用 SPI 驱动器、但它没有响应、请指导我们使 LED 闪烁。

我们期待您的回应。

此致

Siva Sankar Chandika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    我可以知道应用信息吗? 是否需要使特定 LED 或所有 LED 闪烁? 如果是特定的 LED、我建议使用 SPI 协议写入 GS 数据。 您计划让所有 LED 闪烁、我建议切换空白引脚以执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张安达、

    感谢您的建议、但我们的应用规格如下所述

    • 每个 LED 的驱动器大小可达32mA 的最大电流。  每个 LED 的电流都通过点校正功能进行调节。

     示例:对于红色、所需的电流为20mA对于绿色、所需的电流为19mA、

    对于蓝色、所需的电流为7mA。

    根据数据表、如果我们在电流限制右侧使用 GS 写入无控制功能、请在错误时纠正我们、为 LED 闪烁提供设置。

    (Baurd 速率模式:极性和相位以及从 SPI 发送的位数)。

    让我们知道如何控制每个 LED 组中的电流。

    此致、

    Siva Sankar Chandika。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    您回答正确! GS 数据用于设置 PWM 占空比、DC (单通道控制)/BC (RGB 组控制)数据可用于设置输出电流。

    如果要使特定 LED 闪烁、请将 GS 数据写入零以关闭输出通道、将 GS 数据写入以设置占空比以打开输出通道。

    如果要使所有输出通道闪烁、切换空白引脚可以实现这一点。

    关于 SPI 命令、每次应向器件发送288位数据。 它与标准地址+数据 SPI 协议不同。