请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLC6C5724-Q1您好!
是否可以 使用采用 SPI 协议的 TLC6C5724-Q1 LED 驱动器使 LED 闪烁?
如果可能/不是通过使用 SPI 协议、建议让 LED 闪烁。
我们尝试使用 SPI 驱动器、但它没有响应、请指导我们使 LED 闪烁。
我们期待您的回应。
此致
Siva Sankar Chandika
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以 使用采用 SPI 协议的 TLC6C5724-Q1 LED 驱动器使 LED 闪烁?
如果可能/不是通过使用 SPI 协议、建议让 LED 闪烁。
我们尝试使用 SPI 驱动器、但它没有响应、请指导我们使 LED 闪烁。
我们期待您的回应。
此致
Siva Sankar Chandika
您好、张安达、
感谢您的建议、但我们的应用规格如下所述
示例:对于红色、所需的电流为20mA;对于绿色、所需的电流为19mA、
对于蓝色、所需的电流为7mA。
根据数据表、如果我们在电流限制右侧使用 GS 写入无控制功能、请在错误时纠正我们、为 LED 闪烁提供设置。
(Baurd 速率、模式:极性和相位以及从 SPI 发送的位数)。
让我们知道如何控制每个 LED 组中的电流。
此致、
Siva Sankar Chandika。