This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:了解如何使用该部件并从 EVM 开始

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5176, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669467/lm5170evm-bidir-looking-at-using-this-part-and-starting-with-the-evm

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5176LM25117

我的规格如下、每个方向开关在时序方面并不重要。

我知道我可以修改 EVM 以支持电流和目标电压。

此 EVM 是否支持此功能?

波尔塔 方向 端口 B  
15-24V > 25伏 最大5A
25伏 < 5-54V 30A 最大值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第1行应该可以、A 到 B 可以进行升压。 但是、第二条线路需要降压/升压、因为 A 在 B 范围的中间。 LM5170在一个方向上运行降压转换器、在另一个方向上运行升压转换器、但无法在任何方向上执行降压/升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Youhao、谢谢。 我曾认为它可以降压/升压。 我似乎可以将降压/升压与降压并联、这两个降压都可以禁用/启用。 你有什么建议吗?
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的想法应该起作用。 您可以考虑使用 LM25117的降压转换器、也可以考虑使用 LM5176的降压/升压转换器。