Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5176, LM25117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 主题中讨论的其他器件:LM5170、 LM5176、 LM25117
我的规格如下、每个方向开关在时序方面并不重要。
我知道我可以修改 EVM 以支持电流和目标电压。
此 EVM 是否支持此功能?
| 波尔塔 | 方向 | 端口 B | |
| 15-24V | > | 25伏 | 最大5A |
| 25伏 | < | 5-54V | 30A 最大值 |