This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:VCC 低于5V 时无充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668077/bq24618-no-charge-with-vcc-lower-5v

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24617

早上好、

我已经用同一主题标记了另一个主题、但它已经关闭、因此无法回复:

e2e.ti.com/.../559386

我遇到了同样的问题:输入 MOS 的体二极管会将启动时的 Vcc 降至4.7V 以下。 这可能是我的充电器无法以标准5V 输入8e.g 从 USB 启动的原因)。

是否有任何方法可以解决此问题?

谢谢大家、此致

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    您能否展示您的原理图? 和您的测量?  

    您是否尝试过使用 EVM 上使用的同一 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    原理图如下:

    当 Vin=5V 时、Vcc 略低于4.7V (Vcc=4.6V)。 当 Vin=5.1V 时、Vcc=4.7V 且充电器开始为电池充电。

    问题是、根据 USB 规范、输入电压也可以低至4.75V。 在我的设计中、我选择了 BQ24618、因为它被声明在4.7V 的最小输入电压下工作、并且是"USB 友好型"。

    BQ24618没有 EVB。 如果您询问的是 BQ24617 EVB (但 BQ24617的最小 Vcc 为5V、因此它与我们讨论的参数有具体差异)、不、我不使用 SI4401DY PMOS、而是使用 BSL303SPE。

    谢谢大家、此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我之前的帖子中可能缺少原理图图片:

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了 PMOS BSL303SPE、而不是 SI4401DY、因为它具有 ID 与 VGS 特性。
    BSL303适用于单节电池、因为它可确保在 VGS 低于3V 的情况下实现良好导通状态。 此类特性对于 M103 PMOS 是必需的(请参阅我的原理图)、但我决定在我的设计中仅使用一个 PMOS 模型(因为 BQ24618数据表中未指定对 M101和 M102 pMOSes 的特殊要求)。

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要使用什么电池电压进行测试? 您还如何连接电池?

    要开始充电、VCC 必须比 SRN 高至少500mV (否则、器件将处于睡眠模式)。 考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V、 和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。

    因此、我们的充电器无法控制很多附加电阻。 选择具有较低 Rdson 的 FET、较低 DCR 电感器、并缩短 IC 输入和 IC 至输出之间的走线、将有助于减小高电流路径上的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、
    我已经检查过、Vcc 电压正确高于 SRN (大于500mV)。
    电池是锂离子单节电池(电压范围:3至4.25V)、Vcc 位于 USB 端口上(电压范围:4.75至5.25V)。
    因此、与您所说的内容相比、差异不是1.5至2V、但这种建议在 TI 官方文档中并不明显、相反、我们明确指出 BQ24618是" USB 友好型"、即与我的应用中的标准电压范围完全兼容。
    无论如何、我也在电池电压过低(3.8V)的情况下重复了测试、问题是相同的。

    对于我遇到的问题、每个半阻抗都不应进入任何评估、因为我的案例中的充电阶段不会启动、因此没有电流流经此类元件(即、在轨道和元件上不会出现压降)。

    为了减少其内部二极管上的压降、应该添加一个与 MOS M101并联的肖特基二极管呢?
    明白了吗? 我可以尝试一下它是否正常工作...

    谢谢大家、此致

    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、Jing、

    在上一篇文章中、我犯了一个错误:VIN 比 SRN 高600mV 以上、但 Vcc 不是(由于 M101的体二极管)。

    因此、您可能是对的:当电池处于高电平时、BQ24618不会退出睡眠模式:

    • 电池完全充电电压(即 SRN 电压):大约4.2V
    • 最小输入电压:4.75V (USB)
    • VCC 最小电压:4.3V (取决于 MOS 体二极管)
    • 睡眠上升电压(Vcc-SRN):0.1V、远低于600mV (即睡眠上升阈值)

    BQ24618如何能够成为"USB 友好型"?

    我已经检查了我建议的与 M101体二极管并联的肖特基二极管解决方案、情况更好。 问题没有完全解决,但仅限于最坏的情况。

    您对这种变通办法有何看法?

    是否有解决方案? 是否可以禁用睡眠模式?

    非常感谢

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于5V USB 应用、您可以移除反向阻断 FET。 相反、您可以在输入端添加齐纳二极管以实现反向插头保护。