Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100EVM 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQSTUDIO
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
IAM 当前正在 bq34z100-EVM 上工作 。 当我连接3.7V 电池时、它是一个精细的电池管理工作室、提供3768 MV。
但是当我连接7V、9V、12 V 电池时,它给出了不正确的响应,电池管理工作室给出了376mv、476mv、712mv 的响应。 充电状态显示为0%。
我已连接需要设置跳线、即高于5V 跳线设置和已连接16V 跳线设置。
我还通过工作室设置了 Voltsel bit。
请就此提供必要的指导。