This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:当连接到高于5V 的跳线设置时,BQ34Z100会提供错误的电压。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669059/webench-tools-bq34z100evm-bq34z100-giving-wrong-voltage-when-conncected-above-5v-jumper-setting

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

IAM 当前正在 bq34z100-EVM 上工作 。 当我连接3.7V 电池时、它是一个精细的电池管理工作室、提供3768 MV。  

但是当我连接7V、9V、12 V 电池时,它给出了不正确的响应,电池管理工作室给出了376mv、476mv、712mv 的响应。 充电状态显示为0%。

我已连接需要设置跳线、即高于5V 跳线设置和已连接16V 跳线设置。

我还通过工作室设置了 Voltsel bit。

请就此提供必要的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    您需要根据 EVM 上的跳线位置更新分压器值(请参阅 EVM 用户指南中的原理图以计算分压器值)。 在"校准"部分中输入分压器值后、您可以运行校准以优化该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian Lewis:
    当我在 Bq34z100 IC 的 BAT 引脚上用万用表检查时、它显示0v。
    不受输入电压的影响:9V、7V、12v。

    注:(在5V 以上跳线中)其中一个跳线显示电压:7V,9,12v,在另一个跳线中,当我连接7,9,12v 电池时,它显示为:0v  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我通过设置 Voltsel bit=1向 EVM 施加了9.4v 电池、并在 studio 中将分压器值更新为16000mv。 通过应用此设置、可以获得8.1 mv 的输出

    请就此向我提供必要的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    您已将 J2设置为16V 位置、这是正确的。 如果您参考 EVM 原理图([300k + 16.5k]/16.5k)、则实际分压器为~19200mV。 您还可以使用 bqStudio 进行校准、bqStudio 将使用正确的分压器更新监测计、以获得更高的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Damian Lewis 的回复和您的建议,但充电状态显示为0%,以及如何设置 电池的 mAh 容量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    请按照 EVM 用户指南中的步骤操作、如果您有任何疑问、请告知我。

    www.ti.com/.../sluu904a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在您使用电池信息配置电量监测计后、还应通过 bqStudio 发送 RESET 命令、该命令应会导致电量监测计模拟和更新 SOC 和 FCC。