Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 我们有一个应用、其中2个2kWh 锂电池组的额定电压为48V。 我正在考虑使用基于 LM5170-Q1的设计、其中的两个可实现四相。
其理念是在提供主输入电源时、转换器用作由 MCU 控制的限流电池充电器、而在未连接电源时、它们为系统供电。 使用控制器进行放电的原因是为了均匀地管理电池组放电、同时控制输出电流、同样使用 MCU。 直流/直流模块周围的二极管用于当我处于切换模式时、系统电压不会下降太远、它将仅下降到最高电池电压、直至直流/直流电压上升。
输入二极管(MOSFET)用于阻止我的充电连接器带电。 如果需要、我可以使用 MOSFET 实现保持二极管、并使其可由 MCU 进行控制。
输入电压为65V、升压电池电压为60V、最大电池电压为55V。 我计划最大输入功率为1000W。 我需要能够以每块电路板1000W 的功率放电、因为这为我提供了电源冗余。 所有下游转换器的输入范围均为36-72V。
这是否有任何原因不适用于此器件? 并联两个电源是否会发生任何不良的交互?