This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:用作电池充电器/放电控制器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669228/lm5170-q1-using-as-a-battery-charger-discharge-controller

器件型号:LM5170-Q1

我们有一个应用、其中2个2kWh 锂电池组的额定电压为48V。  我正在考虑使用基于 LM5170-Q1的设计、其中的两个可实现四相。

其理念是在提供主输入电源时、转换器用作由 MCU 控制的限流电池充电器、而在未连接电源时、它们为系统供电。  使用控制器进行放电的原因是为了均匀地管理电池组放电、同时控制输出电流、同样使用 MCU。  直流/直流模块周围的二极管用于当我处于切换模式时、系统电压不会下降太远、它将仅下降到最高电池电压、直至直流/直流电压上升。

输入二极管(MOSFET)用于阻止我的充电连接器带电。  如果需要、我可以使用 MOSFET 实现保持二极管、并使其可由 MCU 进行控制。

输入电压为65V、升压电池电压为60V、最大电池电压为55V。  我计划最大输入功率为1000W。  我需要能够以每块电路板1000W 的功率放电、因为这为我提供了电源冗余。  所有下游转换器的输入范围均为36-72V。

这是否有任何原因不适用于此器件?  并联两个电源是否会发生任何不良的交互?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该起作用。 您可以订购两个 EVM 并进行一些评估以进行概念验证。 您可能需要更改12V 端口组件(主要是电容器)以处理您的55V 电压。 还应更改 OVPB 以避免应用程序跳闸。 拆下断路器将减少板载损耗。 断路器背面有一对裸露的焊盘、可通过焊接铜箔对断路器 FET 进行短路。