请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 主题中讨论的其他器件: UCD9240
尊敬的朋友:
我有以下有关数字控制器 UCD3138和 UCD9240的问题。
UCD3138与 UCD9240相比有哪些显著特性和优势?
2.哪个控制器更适合控制3个同步降压转换器?
C2000和 UCD3138之间的区别是什么?
谢谢、此致
Saunak Bhalsod
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCD9240最适合控制3个同步降压转换器。
UCD3138和 C2000可以执行相同的操作、但它们通常不附带完全开发的固件。
要使用 UCD3138、您需要编写自己的固件。 C2000可能也是如此。
但 UCD9240已经过全面测试、GUI 可配置。
C2000是一款 DSP、通过其 DSP 内核闭合环路。 UCD3138具有3 个自主循环、配置后无需内核/固件的任何帮助即可运行。
希望这对您有所帮助、