This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138和 UCD9240之间有何差异?

Guru**** 2580995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668790/ucd3138-what-is-difference-between-ucd3138-and-ucd9240

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: UCD9240

尊敬的朋友:

我有以下有关数字控制器 UCD3138和 UCD9240的问题。

UCD3138与 UCD9240相比有哪些显著特性和优势?

2.哪个控制器更适合控制3个同步降压转换器?

C2000和 UCD3138之间的区别是什么?  

谢谢、此致

Saunak Bhalsod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 工程师正在对此进行研究、并将作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9240最适合控制3个同步降压转换器。
    UCD3138和 C2000可以执行相同的操作、但它们通常不附带完全开发的固件。

    要使用 UCD3138、您需要编写自己的固件。 C2000可能也是如此。
    但 UCD9240已经过全面测试、GUI 可配置。

    C2000是一款 DSP、通过其 DSP 内核闭合环路。 UCD3138具有3 个自主循环、配置后无需内核/固件的任何帮助即可运行。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yitzhak 提供的宝贵信息

    您能否简要介绍一下如何开始 使用 UCD9240?

    我想使用 UCD9240开发具有闭环控制功能的全功能3同步降压转换器。

    从 UCD9240开始的主要要求是什么?

    谢谢、此致

    Saunak Bhalsod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会要求 Zhiyuan Hu 对此提供支持。 他比我更了解非隔离式产品系列。