This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:作为反相电压稳压器的 TPS54202

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, LM337, LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668220/tps54202-tps54202-as-an-inverting-voltage-regulator

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: LM337LT1054

您好、先生、

在我的项目设计中、我需要+/- 7V 的电源(每个小于1A)用于运算放大器。 我的板有12V 电源。

我非常确信 TPS54202能够生成+7V 电压。 它将起作用。(我将从我们的工作台设计工具获得此设计)

现在、我从互联网上找到了一个文档(链接如下)。 其中规定了同步降压转换器可用于反相电源。

现在、为了生成-7V、我是否可以使用(12V 中的7V)设计(取自我们的工作台设计工具)并根据上述文档对其进行修改、我是否会获得-7V?

所有组件都将与(从12V 开始为7V)设计中使用的组件相同? 但接地连接会有所不同。

此致、

Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用此部件生成-7V。 但是、您最好使用上传的文档来优化 L 和 Vout 的值、以获得更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao Vental、

    感谢你的帮助。
    好的、我将丢弃我上传的文档。

    另一个问题是、
    负电源应该使用什么?对于高精度设计、运算放大器的最佳电源选择是哪种?
    1)电荷泵逆变器(例如 LT1054)+负线性稳压器(例如 LM337)

    2)同步降压转换器(例如 TPS54202)

    此致、
    Jigar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 LDO 是 OPA 的最佳选择
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao Vental、

    好的、
    您能解释一下使用同步降压转换器作为反相电压稳压器相对于使用(电荷泵逆变器+负线性稳压器)有何劣势?

    它的精度是否比以后的精度要低? 或者、这种类型的电源生成会影响我的模拟设计器件?

    此致、
    Jigar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、降压转换器的纹波大于 LDO、这将向 OPA 引入更多噪声并影响 OPA 的精度。
    对于电荷泵,尽管其纹波也很小,但驱动电容器不是很好。 它只能提供可能无法驱动 OPA 的 XXmA 电流。 此外、充电器泵的负载瞬态比 LDO 更差。 与 LDO 相比、降压转换器具有更好的负载瞬态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao Vental、

    感谢您的解释。

    此致、
    Jigar