This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:36V 上的 MOS 电阻快捷方式

Guru**** 2560120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668309/tps92513hv-mos-trasnsistor-shortcut-over-36v

器件型号:TPS92513HV

您好!

我们有一个 LED 驱动器设计、其中3个 LED 以450mA 的电流供电、我们正在打破我们正在测试的所有原型。

这是更改了某些值的原始设计:

C15值现在为10uF、R9为0.68 Ω(可调节至450mA)。

我们还将 R10修改为18K、以便在较低的输入下开始照明、但结果相同。

我们有一个外部电源(0-60V)、我们从0缓慢增大 VIN。

在大约13V 时、LED 开始亮起、并在高达30V 的电压下变得稳定。 在大约36V 的输入下、TPS 会断开。

它是 HV、因此它应支持最大65V 的电压、但我们已经尝试了大约5个原型、所有原型都不支持超过36V 的输入。

结果始终相同、MOS 晶体管断开(用短接 VIN 和 PH)。

我们用另一个新的 TPS 替代了 TPS、然后它们再次制动。

最令人惊奇的是、在以前的一些原型中、采用相同的电路、它们在55V 输入下运行得非常完美。

他们被烧死了24小时,正在奔跑(其中一人今天上午在没有采取任何行动的情况下死亡)。

真诚地说、TPS 似乎非常弱、或者我们不会对损坏晶体管的东西进行计数。

库仑你能帮我们吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    之前的原型和当前电路板之间是否有任何变化? 您是否可以通过任何方式共享您的电路布局以及 BOM? 原理图看起来不错、但布局产生的噪声(和/或未正确焊接 DAP)是在较高电压下损坏的最常见原因。 如果存在大量噪声、则可能超过绝对最大值条件、或者某些节点(如 PH)甚至可能被拉至远低于地面、从而导致基板注入。

    如果您能提供、我很乐意查看您的布局是否存在问题。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我们对之前和新原型使用了相同的布局(相同的 PCB)。

    它们之间只有一个差异、这就是制造它们的方式。

    第一个用手安装在研发中、用手放置焊膏并将其焊接在烤箱中。

    第二个原型是使用模板和 P&P 机器安装的、但没有其他东西。

    确实、我们的其中一些器件能够在第二个原型批次的50V 电压下运行、但我们对我们所拥有的器件(测试太多、更改和测试太多而丢失)却有很大的混乱。

    我为您连接顶层和底层的布局。  

    如前所述、我们在 BLM 铁氧体之前手动在输入中添加了两个4.7uF 的低 ESR 电容器。

    此致、

    Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    布局看起来不错、增加输入电容对于降压转换器至关重要。 但10uF 应该可以。 我更关心装配体。 我无法确定、但我知道这些器件非常可靠。 我过去见过我们技术人员在 DAP 上焊得很好、没有问题。 然后、当我们在室外进行组装时、DAP 不会正确焊接、尤其是在使用无铅焊接时。 这可能会导致问题和损坏、您是否可以通过任何方法验证 DAP 连接? 通常这意味着 X 射线、但这是一个问题。 如果之前的事情还不错、现在就不好了、那么这种差异值得一看。 如果您可以验证 DAP 的完整性、但仍然存在问题、我们可以更深入地探究。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    在您对 DPAD 的回答之后、我们使用 Xray 检查它们是否正确焊接、以及是否有更多或更少的焊盘。

    我们看到的最坏情况是、大约80%的表面被焊接、但它们主要是正确的。

    考虑到您在计数方面的想法并仅考虑 VIN 引脚、在 VIN 引脚中添加了新的4.7uF/100V 电容器(我们现在有3个电容器)后、所有原型都是稳定且运行的。

    感谢您的建议、如果有任何其他问题、我们会再来的。

    非常感谢、

    Ruben