This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:通过添加上拉电阻器来降低功耗?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668625/tps62742-reducing-power-consumption-by-adding-pullups

器件型号:TPS62742

我是否会通过为 VSEL 1至4以及需要连接到 Vin 的 EN 输入使用上拉电阻来最大程度地减小电池负载? 数据表指示直接连接到 Vin 正常、但如果我添加高欧姆上拉电阻器、我会减少电池电源的总电流消耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我认为您是要在 Vin 和 VSELx 引脚之间串联10M 类型的电阻器? 不、我不建议这样做。

    所有这些引脚在整个温度范围内的电流额定值最高为25nA。 这非常低。 串联的电阻器会产生一种分压器、并在引脚上产生较低的电压。 但是、这不一定会降低泄漏电流、但确实会使引脚更容易受到噪声的影响(这可能耦合到此高阻抗网络中、并更改输出电压或关闭器件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 为了确保我理解:最好的做法是将 VSELx 引脚直接短接至 Vin 或 GND 吗? EN 输入也是如此吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、就是这么简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!