请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62742 我是否会通过为 VSEL 1至4以及需要连接到 Vin 的 EN 输入使用上拉电阻来最大程度地减小电池负载? 数据表指示直接连接到 Vin 正常、但如果我添加高欧姆上拉电阻器、我会减少电池电源的总电流消耗吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是否会通过为 VSEL 1至4以及需要连接到 Vin 的 EN 输入使用上拉电阻来最大程度地减小电池负载? 数据表指示直接连接到 Vin 正常、但如果我添加高欧姆上拉电阻器、我会减少电池电源的总电流消耗吗?