This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:在充电高容量 C_OUT 条件下为 C_BOOT 充电

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668587/tps92515hv-charging-c_boot-at-charged-high-capacity-c_out-condition

器件型号:TPS92515HV

如果是有源启动 UVLO、则将内部灌电流5mA 连接到放电输出电容器。 然后、C_boot 从 VCC 充电、IC 启动。 但是、如果 是高容量 C_OUT (数百 uF) 、则放电时间非常长。

 

是否可以在很短的时间(大约1us;当 IC 被 PWM 低电平禁用时)内将 SW 节点短接至 GND 以对 C_boot 充电、然后释放 PWM 以启动 IC 运行? 在这种情况下、电感器电流增大、断开 SW 后、电感器电流将通过内部 MOSFET 流向输入电容器。

 

我的问题是:

内部 MOSFET 是否能够传导反向电流? 它是一个在 C_OUT 充电后打开的单脉冲、IL、峰值<100mA (Vout=40V、L=470uH)。 根据我的意见、这不应是 MOSFET 的体二极管造成的问题。

谢谢你

Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karel、

    是的、这是有效的。 该器件实际上会打开内部开关、以便在启动 UVLO 被命中时实现该目的、但如果您尝试在错误的时间开启、如果您具有非常大的输出电容、则可能会出现问题。 因此、您可以随时自行下拉 SW、以确保在下一个周期为引导充电。

    此致、

    克林特