Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 您好!
电气特性中有 BAT 引脚静态电流、但这仅适用于 VBAT=18V 的情况。 现在、客户考虑将 bq25703A 用于2节电池应用、那么您能为我们提供 2节电池应用的 BAT 引脚静态电流的参考信息吗? 最大值应该更好、但典型值或一些采样数据应该足够了。
此致、
Satoshi / Japan Disty