This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:适用于2节电池应用的 bq25703A/BAT 引脚静态电流

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668201/bq25703a-bq25703a-bat-pin-quiescent-current-for-2cell-application

器件型号:BQ25703A

您好!

  电气特性中有 BAT 引脚静态电流、但这仅适用于 VBAT=18V 的情况。 现在、客户考虑将 bq25703A 用于2节电池应用、那么您能为我们提供 2节电池应用的 BAT 引脚静态电流的参考信息吗? 最大值应该更好、但典型值或一些采样数据应该足够了。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2S 应用应具有类似的数字、因为大多数内部电路不直接使用18V 电压;大多数内部电路使用 VBAT 中的 LDO。 因此、18V 和8V 不应存在很大的差异。 它们尝试达到什么泄漏电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的回答。 他们还没有具体的目标泄漏电流、但他们想知道18V 和8V 之间是否存在差异。

    关于 BAT 引脚静态电流、您是否有任何想法实现比低功耗模式更低的泄漏电流? 例如、除了低功耗模式外、还关闭 BATFET ...

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难进一步降低静态电流、因为它会使 I2C 保持工作状态。 BATFET 是 PFET。 BATFET 栅极下拉电流不应计入 IC 的静态电流。