主题中讨论的其他器件: LM5122
我已经了解到、这个论坛上有人正在使用 SYNC 引脚同步多个 LM5022开关。 是否有一个应用手册描述了如何执行此操作。 我查看了 LM5022页面、但没有看到任何内容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没错。 我读过数据表(第13页)。 关于同步多个转换开关的信息很少(没有)。它讨论了如何向 LM5022发送同步脉冲、但这不是我想要理解的。
具体而言、
为什么要同步多个电源?
我已经了解到、LM5122具有主/从工作模式、可使两个开关异相工作、从而在任何一个开关上产生更大的电流或减轻负载。 我会使用 LM5122、但它的功能不够强大、无法满足我的需求(根据 WebBench)。
如果使用外部逻辑、这也可以通过 LM5022实现吗?
如何在 LM5022上完成此操作?
如果是、输出如何组合、需要特殊电路、还是输出直接连接在一起?
此外、您是否希望它们同相或异相工作?
对于 LM5022、数据表在第一次读取时显示"外部时钟的频率必须高于 RT 电阻器设置的自由运行振荡器频率"、这对我来说似乎是不直观的。 为什么需要更快?
您需要同步它们的频率。 您是否必须同步每个周期、或者您是否可以同步并让它们运行一段时间?
那么、这是我最初的问题的根源。 您是否有一份应用手册、其中介绍了为什么要同步多个转换开关? 您能否组合它们的输出? 如何实现? 有哪些示例实现。