This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:使用 Sync 引脚同步 LM5022开关

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668072/lm5022-using-the-sync-pin-to-synchronize-lm5022-switchers

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5122

我已经了解到、这个论坛上有人正在使用 SYNC 引脚同步多个 LM5022开关。 是否有一个应用手册描述了如何执行此操作。 我查看了 LM5022页面、但没有看到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 LM5022数据表的图13。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我读过数据表(第13页)。 关于同步多个转换开关的信息很少(没有)。它讨论了如何向 LM5022发送同步脉冲、但这不是我想要理解的。  

    具体而言、

    为什么要同步多个电源?  

    我已经了解到、LM5122具有主/从工作模式、可使两个开关异相工作、从而在任何一个开关上产生更大的电流或减轻负载。 我会使用 LM5122、但它的功能不够强大、无法满足我的需求(根据 WebBench)。

    如果使用外部逻辑、这也可以通过 LM5022实现吗?

    如何在 LM5022上完成此操作?

    如果是、输出如何组合、需要特殊电路、还是输出直接连接在一起?  

    此外、您是否希望它们同相或异相工作?  

    对于 LM5022、数据表在第一次读取时显示"外部时钟的频率必须高于 RT 电阻器设置的自由运行振荡器频率"、这对我来说似乎是不直观的。 为什么需要更快?

    您需要同步它们的频率。 您是否必须同步每个周期、或者您是否可以同步并让它们运行一段时间?

    那么、这是我最初的问题的根源。 您是否有一份应用手册、其中介绍了为什么要同步多个转换开关? 您能否组合它们的输出? 如何实现? 有哪些示例实现。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果系统中未同步多个转换器、则可能会产生拍频、这在某些系统中是不需要的、因此需要同步。

    您可以使多个 LM5022处于主从模式、如果您有外部逻辑使它们交错开关以降低输入纹波电流和输出纹波电压、则可以像 LM5122那样对它们进行配置。

    如何实现:使用来自外部逻辑电路的单独时钟(多时钟信号之间的相位延迟)、并馈入电路、如图13所示。

    您可以将输出连接在一起、但确保只有主器件控制输出电压调节、对于所有从器件、将 FB 引脚接地并将其 COMP 引脚连接到主器件的 COMP。

    外部时钟必须更快才能过驱动内部时钟。

    我们没有关于这方面的应用手册、但这是工业领域多年来的传统做法。

    希望我能回答您的所有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、以下拓扑是否正确?

    对于同步信号、以下内容是否正确。 配置的 LM5022具有大约200kHz 的时钟。 那么、如果我产生一个250kHz 的时钟、并在上升沿同步主器件、在下降沿同步应起作用的从器件? 当然、使用50至150nS 的正确脉冲宽度和峰值电压电平(大于3.8V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计时/同步问题会怎么样

    对于同步信号、以下内容是否正确。 配置的 LM5022具有大约200kHz 的时钟。 那么、如果我产生一个250kHz 的时钟、并在上升沿同步主器件、在下降沿同步应起作用的从器件? 当然、使用50至150nS 的正确脉冲宽度和峰值电压电平(大于3.8V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主时钟脉冲是否与250kHz 方波时钟上升沿和下降沿对齐? 如果是这种情况、就可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 每个周期同步它们是否重要、或者您是否可以同步它们并让它们运行一段时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    性能要求。 我认为、如果使用 SYNC、大多数设计将需要始终同步。