请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 您好!
在 BQ 78350中,广播位被启用,其广播 ChargingCurrent()和 ChargingVoltage()每隔10秒被一次发送到 LTC。
这两个广播参数之间存在1秒的时间差。
这里的问题是、如果在 SMBus 中、如果请求任何其他主器件将任何参数(例如:温度)添加到 BQ -在广播 ChargingChargingVoltage()和 ChargingVoltage ()的1秒时间间隔之间、则 BQ 芯片不会广播第二个参数 CurrentVoltage()。
仅广播第一个参数 ChargingCurrent()。
那么、它为什么不广播第二个参数以及如何解决这个问题呢?
提前感谢您、
此致、
Samy。