This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350通信问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676780/bq78350-r1-bq78350-communication-issue

器件型号:BQ78350-R1

您好!
在 BQ 78350中,广播位被启用,其广播 ChargingCurrent()和 ChargingVoltage()每隔10秒被一次发送到 LTC。
这两个广播参数之间存在1秒的时间差。
这里的问题是、如果在 SMBus 中、如果请求任何其他主器件将任何参数(例如:温度)添加到 BQ -在广播 ChargingChargingVoltage()和 ChargingVoltage ()的1秒时间间隔之间、则 BQ 芯片不会广播第二个参数 CurrentVoltage()。
仅广播第一个参数 ChargingCurrent()。

那么、它为什么不广播第二个参数以及如何解决这个问题呢?

提前感谢您、

此致、

Samy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Samy:
    时间线是固定的、如果它处于主机模式、并且为它提供了主机读取的时间、则第二次传输将丢失、它将在下一个间隔恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    正如您提到的、时间线是固定的、我们在数据表或技术参考手册中找不到。 请告诉我们固定时间线的详细信息。

    谢谢
    CK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:
    这是充电器请求计时器间隔、它不会延长以适应读取。 未指定两次传输之间的时间、也未指定是否存在允许第二次传输的位置。