This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:MONx 噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677056/ucd9090a-monx-noise

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:OPA2333

我的客户使用0.56V 的运算放大器驱动 MON1引脚。 它是 OPA2333微功耗运算放大器。 它们在  100mV 左右、频率为~130KHz 的运算放大器输出(MON1引脚)上看到一个噪声瞬态。 它们使用的是 MON1-7、MON8-11未使用。 MON1引脚上没有连接到 GND 的外部电容。 运算放大器周围的反馈电阻为10K 欧姆。

内部 UCD9090A 多路复用器是否有可能在 MON1引脚上引入此噪声? 关于可能导致这种情况的任何其他想法-它与运算放大器中或周围的任何内容都不相关。 一切都很干净。

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:频率不是130KHz、而是更接近35KHz。 请参阅 下面的示波器图片。

    这可能是多路复用器中的串扰吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ^ Mark 的问题、我相信振铃频率约为400kHz (1/(2.5*10 μ s (-6)))、每35uS (~28kHz)突发一次。

    我对您关于这是否可能是由多路复用器中的串扰引起的反馈感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    您是否有客户的原理图? 在 mon2-7引脚上观察到的噪声是否相同?

    此致

    Yihe