请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090A 主题中讨论的其他器件:OPA2333、
我的客户使用0.56V 的运算放大器驱动 MON1引脚。 它是 OPA2333微功耗运算放大器。 它们在 100mV 左右、频率为~130KHz 的运算放大器输出(MON1引脚)上看到一个噪声瞬态。 它们使用的是 MON1-7、MON8-11未使用。 MON1引脚上没有连接到 GND 的外部电容。 运算放大器周围的反馈电阻为10K 欧姆。
内部 UCD9090A 多路复用器是否有可能在 MON1引脚上引入此噪声? 关于可能导致这种情况的任何其他想法-它与运算放大器中或周围的任何内容都不相关。 一切都很干净。
谢谢、Mark