This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677364/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

尊敬的所有人:

  我在 7.3.1.1.6章节中找到该公式。 但我不理解 。

   V (BAT)= 4 x 增益 x ADC (CELL)+(#CELLs x OFFSET) 该方程是如何产生的?  谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、
    bq769x0对 ADC 值求和并除以4、将该值存储在电池电压寄存器中。 由于寄存器的大小、需要进行4分频。
    要从寄存器中的值获取电池电压、需要乘以4。
    由于该部件具有电池的平均增益和偏移、因此该值乘以该增益。 由于每个使用的电池单元都有一个最常用的偏移、即平均偏移、因此使用的电池单元数乘以存储的平均偏移、即可得到电池的值。 不应将偏移应用于未使用的电池。