请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2491 您好!
我们遇到了有关 TPS2491热插拔控制器的问题。
此外、 当 TPS2491之后连接的负载开启时、它也能正常工作。 例如、在高温条件下连接负载。
如果器 件未通电、我们连接负载、然后启动所有器件、TPS2491无法启动并在开关关闭的情况下为负载(块)供电。
如果我们断开负载、然后再次连接-负载正常加电。
在之前连接了负载的情况下启动所有功能时、似乎会出现问题。
谢谢!