This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:如果在接通电源之前连接了负载、则 CAN#39;t START

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677363/tps2491-can-t-start-if-load-is-connected-before-switching-on-power

器件型号:TPS2491

您好!

 我们遇到了有关 TPS2491热插拔控制器的问题。

此外、 当 TPS2491之后连接的负载开启时、它也能正常工作。 例如、在高温条件下连接负载。

如果器 件未通电、我们连接负载、然后启动所有器件、TPS2491无法启动并在开关关闭的情况下为负载(块)供电。
如果我们断开负载、然后再次连接-负载正常加电。

在之前连接了负载的情况下启动所有功能时、似乎会出现问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博格丹

    使用位于产品页面和 www.ti.com/hotswap 登录页面上的功率计算器工具。  教程视频也位于登录页面上。  在 Vout 稳定在其正常电平之前、不应施加负载、使用 PG 来启用下游负载。  很可能、额外的负载会使 PLIM 跳闸、而电路只是超时。  正常 Cout dv_dt 电流以外的任何负载都会极大地增加 FET 的应力、并会导致触发 PLIM 计时器的风险、甚至可能会从 Cout 上的正常 Vout 上升中获取充电电流、从而延长加电时间、从而在您使用 PLIM 加电开始时超时。

    Brian