This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:在电池供电的情况下 REGN LDO 运行(无 VBUS)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677300/bq25896-regn-ldo-operation-in-case-of-battery-operation-no-vbus

器件型号:BQ25896

大家好

如果我们问 BQ25896、您会介意吗?


在电池供电(VBUS=0V)的情况下、当电池监控器激活时、REGN LDO 是否 使用电池电压运行?


相关的 、REGN LDO 的 VDO 是否为0.2V?(因为、如果 VBUS=5V、REGN LDO 为4.8V。)


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    关于1、在仅电池运行期间、REGN LDO 仅在 ADC 运行时输出到 REGN 引脚。

    关于2、根据 d/s 规格、在 VBUS=5.0V 和 IREGN=20mA 时、典型压降为0.2V。