请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 大家好
如果我们问 BQ25896、您会介意吗?
在电池供电(VBUS=0V)的情况下、当电池监控器激活时、REGN LDO 是否 使用电池电压运行?
相关的 、REGN LDO 的 VDO 是否为0.2V?(因为、如果 VBUS=5V、REGN LDO 为4.8V。)
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.