This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950错误的前腿?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677043/ucc28950-ucc28950-mistaken-leading-leg

器件型号:UCC28950

您好!

我认为 UCC28950 PSFB 控制器的数据表中存在错误。

从图46 (UCC28950数据表的最新修订版第36页)可以清楚地看到、"D"和"C"驱动信号是指命令 PSFB 的前沿信号。(前置臂是提供有源至无源转换的信号)。 换句话说、由晶体管"C"和"D"组成的桥臂是前桥臂。

然后、我得出结论、可以改进 PSFB 原理图(图48):LS 和 T1之间的交换位置。

期待您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Catalin

    您可以进行有趣的观察。 LSA 可以位于 T1的任一侧。 主要区别在于钳位二极管直流电流和 dB (如果使用)中的电流。  REFL 建议将 LS 放置在变压器(QD 和 QC)的有源/无源侧、因为那里的二极管电流较低。 如果将 LS 置于无源/有源侧、则二极管电流更大、但 MOSFET QA 和 QB 中的电流相应降低。 TI 通常已将二极管放置在 EVM 的无源/有源侧。  http://www.ti.com/lit/an/slua107a/slua107a.pdf 上的 TI 应用手册     显示了变压器 AP 侧的 LS    

     顺便说一下、我尝试避免使用前导和滞后两个术语、因为我认为它们的应用不一致-"主动/被动"和"被动/主动"这两个术语似乎一致使用。

    软开关全桥 PWM 相移直流/直流转换器中的开关转换:分析和改进 Redl、Balogh、Edwards http://ieeexplore.ieee.org/document/388499/?reload=true

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、由于功率 FET 已经需要散热器、因此不值得略微降低 QA、QB FET 的 RMS 电流、因为散热器仍然是必要的、但将 LS 连接到 QC、QD 桥臂可以避免钳位二极管中的散热器。

    再说一次、这只是我的意见、每个人都决定自己的应用程序。

    感谢 Colin 的参与。

    此致、
    Catalin