您好!
我认为 UCC28950 PSFB 控制器的数据表中存在错误。
从图46 (UCC28950数据表的最新修订版第36页)可以清楚地看到、"D"和"C"驱动信号是指命令 PSFB 的前沿信号。(前置臂是提供有源至无源转换的信号)。 换句话说、由晶体管"C"和"D"组成的桥臂是前桥臂。
然后、我得出结论、可以改进 PSFB 原理图(图48):LS 和 T1之间的交换位置。
期待您的评论!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我认为 UCC28950 PSFB 控制器的数据表中存在错误。
从图46 (UCC28950数据表的最新修订版第36页)可以清楚地看到、"D"和"C"驱动信号是指命令 PSFB 的前沿信号。(前置臂是提供有源至无源转换的信号)。 换句话说、由晶体管"C"和"D"组成的桥臂是前桥臂。
然后、我得出结论、可以改进 PSFB 原理图(图48):LS 和 T1之间的交换位置。
期待您的评论!
您好 Catalin
您可以进行有趣的观察。 LSA 可以位于 T1的任一侧。 主要区别在于钳位二极管直流电流和 dB (如果使用)中的电流。 REFL 建议将 LS 放置在变压器(QD 和 QC)的有源/无源侧、因为那里的二极管电流较低。 如果将 LS 置于无源/有源侧、则二极管电流更大、但 MOSFET QA 和 QB 中的电流相应降低。 TI 通常已将二极管放置在 EVM 的无源/有源侧。 http://www.ti.com/lit/an/slua107a/slua107a.pdf 上的 TI 应用手册 显示了变压器 AP 侧的 LS
顺便说一下、我尝试避免使用前导和滞后两个术语、因为我认为它们的应用不一致-"主动/被动"和"被动/主动"这两个术语似乎一致使用。