This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:它在连接和不连接 VSTOR 和 VBAT 之间是否有任何区别?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676684/bq25570-does-it-make-any-difference-between-connecting-and-not-connecting-vstor-and-vbat

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: TPS22860

尊敬的所有人:

我使用 BQ25570来提高收集的能量。 VSTOR 连接到 VBAT 为15mF 超级电容器充电。 在没有超级电容器的情况下、我监测到 VSTOR 使用非常小的输入功率(15nW?)快速升压至其编程电平(在我的情况下为3.6V)。 但是、对于超级电容器、VSOTR 升压到相同的电压电平需要一个小时。 输入功率是相同的。

在我的电路中、BQ25570将用于为超级电容器充电、以便稍后使用、并管理开关以向负载供电。 当 VSTOR = 3.3V、VBAT_OK = 1且开关关闭时、VSTOR 被提供给负载。 我需要一个超级电容器来存储收集的功率、以备将来使用。 那么、您是否可以向我推荐 BQ25570的另一种配置、该配置仍然可以将收集的能量存储到足够的功率、但时间却更短? 如果我不将 VSTOR 连接到 VBAT 并改用 VBAT 为超级电容器充电、是否更好?  非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minh、
    您能否提供包含 bq25570设法控制的开关的电路原理图?
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minh、

    VSTOR 和 VBAT 之间的 FET 旨在防止 bq25570对 VBAT 上的超级电容器进行放电。 FET 体二极管提供从 VSTOR 到 VBAT 的电流。 因此、即使在开关关闭(VBAT_OK 变为高电平)之前、超级电容器仍然是 VSTOR 上的负载。 使用 i = C*dv/dt 和输入功率*效率、您可以预测超级电容器的充电时间。 为了实现更快的充电速度、您将需要更多的输入功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    非常感谢您的解释。 因此、这意味着在我的应用中连接或不连接 VSTOR 和 VBAT 没有区别。 我将更改另一个较小的超级电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    以上是我的原理图。 开关为 TPS22860。 本原理图中未显示 VSTOR 上安装的超级电容器。