请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 主题中讨论的其他器件: TPS22860
尊敬的所有人:
我使用 BQ25570来提高收集的能量。 VSTOR 连接到 VBAT 为15mF 超级电容器充电。 在没有超级电容器的情况下、我监测到 VSTOR 使用非常小的输入功率(15nW?)快速升压至其编程电平(在我的情况下为3.6V)。 但是、对于超级电容器、VSOTR 升压到相同的电压电平需要一个小时。 输入功率是相同的。
在我的电路中、BQ25570将用于为超级电容器充电、以便稍后使用、并管理开关以向负载供电。 当 VSTOR = 3.3V、VBAT_OK = 1且开关关闭时、VSTOR 被提供给负载。 我需要一个超级电容器来存储收集的功率、以备将来使用。 那么、您是否可以向我推荐 BQ25570的另一种配置、该配置仍然可以将收集的能量存储到足够的功率、但时间却更短? 如果我不将 VSTOR 连接到 VBAT 并改用 VBAT 为超级电容器充电、是否更好? 非常感谢。