请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61236P 您好!
我今天早上发布了一篇文章、其中介绍了我如何尝试使用 TSP61236P (所有电阻器和电容器值均来自 WEBENCH)集成锂离子至5V @ 2A 直流转换器、以及由于我的设计错误、该转换器如何无法按预期工作。 这是我第一次设计一些直流/直流电压转换器电路、我尝试按照升压转换器的一般设计规则来重建 PCB 板布局。
有人能告诉我这种新设计是否适合我的应用?
非常感谢、
Simone